text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Skriven av Martin Ahner
   
 

Tribologi och dess påverkande variabler
Vad menas med begreppet "tribologi"?

Vilka delområden faller under tribologi?

Vad är friktion och slitage?

Vilka smörjförhållanden och smörjmedelstyper finns det och hur väljer man rätt smörjmedel?
     
das Tribosystem

Vad är tribologi?

Tribologi beskriver "vetenskapen och tekniken kring ytor som interagerar och rör sig relativt varandra".  

Översatt betyder tribologi "friktionslära". Enligt DIN 50 232 beskriver den "vetenskapen och tekniken för interagerande ytor i relativ rörelse". Men vad exakt innebär det?

Låt oss ta en titt på tribosystemet. Här kan du se de klassiska belastningarna som kan påverka element och hur förlustvärdena blir beroende på ett elements egenskaper. Friktion och slitage som påverkar elementen noteras som förlustvariabler.  

Friktion, slitage och smörjning är en del av tribologin eftersom smörjning används mot friktion och slitage

Friktion  

Friktion uppstår t.ex. när två kroppar i rörelse rör vid varandra vid sina materialgränser. Detta skapar en interaktion som motverkar kropparnas relativa rörelse.  

Friktion kan uppstå mellan två eller flera kroppar eller inom en kropp. Det förstnämnda kallas yttre friktion. Friktion inom kroppar kallas för inre friktion.  

Äusere Reibung
Innere Reibung

Wear

Verschleiß

° °

Wear°refers to progressive loss of material due to mechanical causes.°Wear occurs when components rub against each other for too long or with too much force because e.g. the lubricating film is no longer sufficient to keep the components apart. Wear refers to the progressive loss of material caused by such mechanical factors.°

Obviously, wear is generally undesirable. In a worst-case scenario, wear can even lead to failure. You can tell whether parts are wearing out by observing changes in the material surface.   

Lubrication

Do you have any idea what lubrication is used for? Check the lubricant to find out.°

Lubrication methods can vary from dry lubrication to full lubrication.°

Lubrication is used as a separating agent between two surfaces that are in relative motion to each other. This minimises or eliminates friction and wear, thereby maximising the service life of the components. A secondary function of lubricants is to remove heat and wear particles.

Schmierung

Lubricants

Lubricants exist in all physical states. One type may be more suitable than another, depending on the application, with liquid lubricants i.e. lubricating oils being the most common. These include mineral oils, vegetable oils, animal oils and synthetic oils.°

Advantages of the two types of lubricating oil°

Advantages of mineral oils°

▪ Universally applicable°
▪ Less toxic°
▪ Better miscibility°
▪ Higher availability°
▪ Better compatibility with materials°

Form 

Advantages of synthetic oils°

▪°3-5 times°longer service life°
▪ Higher temperature spectrum°
▪°Flame°retardant°
▪ Better flow characteristics°
▪ Lower volatility°

° °

Mineral oils are obtained from crude oils through selective distillation and refining and are universally applicable. Synthetic oils, on the other hand, last three to five times longer than mineral oils.°

Lubricating greases are solid or semi-solid lubricants. They consist of a liquid°oil-based lubricant, a thickening agent and other additives.°They°provide°a°barrier°against°water°and°foreign°particles. 

Schmierstoffe

Choosing a lubricant°

The choice of an appropriate lubricant depends on the specific application and operating conditions. Decisive influencing factors include load, speed, temperature and ambient conditions.°

The physical state used depends on the application:°

   
Flytande smörjmedel

Flytande smörjmedel används i många olika tekniska tillämpningar , t.ex: 

  • Motoroljor 

  • Smörjning av maskiner 

  • Drivenheter 

  • Cirkulationssystem 

  • Hydraulanläggningar 

  • Textilmaskiner 

  • Kompressorer 

  
Fasta och halvfasta smörjmedel

Dessa smörjmedel är särskilt lämpliga för: 

  • Maskiner med låga hastigheter 

  • Lager, leder och drivenheter

  • Vakuumtillämpningar 

  • Insats under aggressiva miljöförhållanden 

   
Gasformiga smörjmedel

Gasformig smörjning används för: 

  • Maskiner med låga belastningar 

  • Höghastighetssystem (t.ex. centrifuger) 

Form 

Rätt val av smörjmedel bidrar i hög grad till tekniska systems funktionssäkerhet, livslängd och effektivitet. 

Sammanfattning

Tribologi är läran om friktion, slitage och smörjning. Dessa tre områden utgör de centrala delområdena inom tribologin och är direkt relaterade till funktionen och livslängden hos tekniska komponenter. 

Slitage kan uppstå när kroppar gnider mot varandra vid kontakt. Smörjmedel används för att minska friktionen och den resulterande materialavverkningen. Lämplig smörjning kan användas för att helt eller delvis separera kontaktytorna från varandra. 

Beroende på kraven görs insatser med smörjmedel i olika aggregationstillstånd - gasformiga, flytande eller fasta. 

        

Du vet att
Tribologi betyder "friktionslära". 

Friktion, slitage och smörjning är de viktigaste områdena inom tribologin. 

Slitage kan orsakas av friktion när kroppar oavsiktligt gnids mot varandra. 

Slitage kan förebyggas genom smörjning. Smörjning kan helt skilja kroppar från varandra; smörjmedlet kan vara gasformigt, flytande eller fast (eller halvfast).